我们今天能为您提供什么帮助?

ATV340变频器诊断里面的LED诊断是诊断什么的?如何使用?

问题描述:
ATV340变频器诊断里面的LED诊断是诊断什么的?如何使用?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

ATV340变频器诊断里面的LED诊断是测试变频器本体上的LED灯的,当选择LED诊断后STATUSASFCOM先变为绿色,在变为黄色,然后警告/错误亮红色,循环4次,表示LED灯正常