我们今天能为您提供什么帮助?

ATV340变频器使用VW3A1111高级面板时,默认显示频率给定值,如何将显示值修改为电机电流?

问题描述:
ATV340变频器使用VW3A1111高级面板时,默认显示频率给定值,如何将显示值修改为电机电流?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

ATV340变频器使用VW3A1111高级面板时,面板顶部和屏幕中央都可以显示变频器状态参数.
顶部显示菜单修改:
在主菜单中找到8我的偏好-客户自定义-参数栏选择,将电机输出电流打上勾,去掉不需要显示的勾选项,注意参数栏最多选择两个参数;
中央显示菜单的修改:
在主菜单中找到8我的偏好-客户自定义-显示屏类型-参数,将电机输出电流打上勾,去掉不需要显示的勾选项,最多也只能选择两个参数,当设置面板调速时,面板中央只能显示面板给定频率。