我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV340系列变频器支持RJ45口的 Modbus 端口针脚如何定义?
问题描述:
ATV340系列变频器有两个RJ45口,介绍了两个接口的功能和区别

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

ATV3402 Modbus 协议的RJ45口端口 ,端子侧RJ45口一般用于网络通讯

RJ45口走Modbus 通讯时端口针脚输出定义如下:

Pin Signal Note
1 - - - 未连接
2 - - - 未连接
3 - - - 未连接
4 D1 Modbus signal
5 D0 Modbus signal
6 - - - 未连接
7 VP 用于 RS232/485 转换器或者远程终端的DC10V电源
8 Common Modbus signal