我们今天能为您提供什么帮助?

ATV320系列变频器支持RJ45口的 Modbus 端口针脚如何定义?

问题描述:
ATV320系列变频器有1个RJ45口,介绍了该接口的功能和针脚定义

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

ATV320系列变频器有1个RJ45口的 Modbus 协议端口

该RJ45口走Modbus 通讯时端口针脚输出定义如下:

Pin Signal Note
1 - - - 未连接
2 - - - 未连接
3 - - - 未连接
4 D1 Modbus signal
5 D0 Modbus signal
6 - - - 未连接
7 VP 用于 RS232/485 转换器或者远程终端的电源
8 Common Modbus signal