ATV320变频器两线制、三线制控制如何设置?如何接线?
问题描述:
ATV320变频器两线制、三线制控制如何设置?如何接线?所属产品线:
ATV320变频器解决方法:
ATV320变频器端子启动可以选择2线控制和3线控制,出厂设置为2线控制。
修改2/3线控制可以使用图形终端和本身集成终端进行设置,使用图形终端修改2/3线控制时,在 [ 简单启动 ] -- [ 2/3线控制 ] 参数中设置,需要选中 [ 2线控制 ] 或 [ 3线控制 ] 按住确认键2秒钟使新设置生效;
使用集成面板修改2/3线控制时,参数路径是 [ CONF- ] -- [ FULL- ] -- [ SIN- ] -- [ TCC ] 设置为2C或3C,按住绿色圆盘2秒钟确认即可。
2线控制接线可参考下面的接线图:
3线控制接线可以参考下图:
是否有帮助?