我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV320用本体自带面板为什么找不到pFH-[故障历史记录菜单]?
问题描述:
在变频器运行过程中查看历史故障记录是很有必要的,但有时候在ATV320上,使用本体自带面板找不到故障历史记录这个菜单。

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

ATV320需要配置中文图形显示终端VW3A1101后才能在诊断菜单下找到pFH-[故障历史记录菜单]。固件版本为V1.2IE39及之后型号为VW3A1111的中文面板也可以在诊断菜单中查看故障历史记录。见下图所示: