我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV340系列变频器不大于22KW的型号,有两个RJ45端口,是否都可以连接操作面板?
问题描述:
操作面板与ATV340变频器不大于22KW型号的端口接线。

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

对于不大于22KW的ATV340变频器产品,正面有“HMI”和“CN7”两个RJ45端口,基本中文面板(型号VW3A1113)可以直接插在“HMI”端口上,而“CN7”端口受条件所限无法直接插装;高级图形终端(型号VW3A1111)只能通过导线(例如,型号VW3A1104R10为一米导线)连接变频器,导线不论插接在“HMI”或“CN7”端口,都可以通过高级图形终端设置修改变频器参数,或控制变频器。