我们今天能为您提供什么帮助?

ATV312变频器给定通道FR1里面的LCC和命令菜单CTL里面的LCC有什么区别?

问题描述:
客户咨询ATV312变频器用远程面板调频和启动,把频率给定通道FR1设为远程终端面板LCC,还需要设置CTL菜单下HMI命令LCC参数吗?

所属产品线:
ATV312变频器

解决方法:

LACL1L2CTL菜单中才会有LCC参数。此时FR1里面没有LCC这个选项。

LACL3时,CTL菜单没有LCC参数,FR1里面才会有LCC选项。

因此,客户说的那种情况不会出现。想把变频器设置为远程终端面板控制启动调频有以下方法:

1,先进入CTL,找到LAC设置为L1L2

CTL里找到LCC设置为YES即可。

2,先进入CTL.找到LAC设置为L3。在CTL里找到FR1设置为LCCCHCF设置为SIN即可。