我们今天能为您提供什么帮助?

ATV312变频器能不能单独用24V电源给变频器供电来调整参数?

问题描述:
ATV312变频器能不能主回路不通电源下单独用24V电源给变频器供电来调整参数?

所属产品线:
ATV312变频器

解决方法:

ATV312变频器不能单独用24V电源给变频器供电来调整参数。主回路不通电,单独用24V电源供电,ATV312变频器面板上电显示INIT初始化,过一会显示INF内部错误,按任何按键都没有反应,无法使用。