我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV310变频器的给定加减速和预置速度2种功能是否冲突,能不能一起使用?
问题描述:
客户咨询ATV310变频器的给定加减速和预置速度2种功能不能共存,可以的话如何设置?

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

ATV310变频器给定加减速和预置速度不冲突,可以一起使用,设置方法如下:

加减速设置:CONF-FULL-500-506-506.0加速设置为L2HCONF-FULL-500-506-506.1减速设置为L3H

预置速度设置:CONF-FULL-500-507-507.0 2个预置速度设置为L4H407.3预置速度2默认10HZ

使用效果如下:

启动变频器后,给加减速端子信号,加减速功能正常。

给预置速度端子信号,预设速度功能正常。

LI2加速信号和LI4预置速度信号同时给,变频器速度会增加到10HZ,然后开始加速。

LI3减速信号和LI4预置速度信号同时给,变频器速度会增加到10HZ,然后开始减速。不存在冲突情况。