我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV32、ATV320插入canopen通讯卡后,正面的RJ45 canopen通讯端口还可以使用吗?
问题描述:
ATV32、ATV320插入canopen通讯卡后,正面的RJ45 canopen通讯端口还可以使用吗?FR1应如何设置?

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

ATV32、ATV320插入canopen通讯卡后,如果希望通过通讯调速,给定1通道“FR1”仍应该选择"CANOPEN",而非"NET"通讯卡(也看不到通讯卡选项),同时正面RJ45 canopen端口无法使用。

同时如果装了其它通讯模块(例如profinet),canopen参数(地址、波特率等)就看不到了,无法实现canopen与其它通讯模块通讯同时使用。