我们今天能为您提供什么帮助?

VW3A8121多功能下载器使用时有哪些注意事项?

问题描述:
VW3A8121多功能下载器使用时有哪些注意事项?

所属产品线:
变频器与软起动器

解决方法:

1.WIN 7 WIN 10的PC操作系统都支持;

2.只支持SD卡类型(FAT),不支持SDHC卡(FAT 32)。

如果卡的格式是FAT32(目前市面上能买到的卡大部分都是FAT32格式),需要将下载器VW3A8121连入电脑,格式化为FAT(初次使用一般都要格式化);

格式化的时候,卡的容量可能会减半(例如8G的卡格式化后可能只有4G,1.8G的卡格式化后可能只有900M)

如果没有格式化,VW3A8121通过USB连接WIN 10电脑会非常缓慢,并且提示格式化,无法访问到磁盘,见下图

3. 推荐使用最大容量是2GB的SD卡,实测格式化后4G可正常使用(格式化前8G)

4.电池供电(4节5号电池)