用SOMOVE软件启动ATV340变频器提示“变频器中已有本地停止”是什么原因?
问题描述:
用Somove软件连接ATV340系列变频器,从软件启动变频器,软件界面报“变频器中已有本地停止?”所属产品线:
ATV340变频器解决方法:
用 Somove软件连接ATV340系列变频器,从软件启动变频器,软件界面如果报“变频器中已有本地停止”如下图:

红色框图2显示变频器处于STO状态,需要将变频器的STOA、STOB端子与24V短接。
是否有帮助?


用 Somove软件连接ATV340系列变频器,从软件启动变频器,软件界面如果报“变频器中已有本地停止”如下图:

红色框图2显示变频器处于STO状态,需要将变频器的STOA、STOB端子与24V短接。
是否有帮助?