给ATV320变频器恢复出厂设置时,在菜单GFS里只有NO,没有YES,怎么回事?
问题描述:
ATV320变频器GFS菜单只有NO,没有YES怎么回事?所属产品线:
ATV320变频器解决方法:
1.如何给ATV320变频器恢复出厂设置:
在”配置模式(conF)"下找到"出厂设置(FCS-)",进入该菜单中将“设置源选择(FCS1)”设置成“InI”;将“参数组列表(FrY-)”设置成“ALL”;再在 “回到出厂设置(GFS)”设置为YES按确认键两秒即可。
2.那为什么在"回到出厂设置(GFS)"里发现可选项只有NO,没有YES呢?
原因是FrY设置成ALL后,后面的绿色小竖条处于朝下的位置,如下图:
_0036712.png)
轻按绿色圆盘按钮,将绿色小竖条向上移动,使ALL功能生效,进入GFS里可找到YES,按绿色圆盘按钮两秒确认,就能恢复出厂设置了.
是否有帮助?