我们今天能为您提供什么帮助?

ATV340变频器可以用通讯直连的方式实现主从控制吗?

问题描述:
解释ATV340不同版本,能实现主从控制的方式不同

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

ATV340有2种版本,一种是结尾带E的以太网版本,这种在V1.5IE10版本后,可以用以太网通讯直连的方式实现主从控制。

另一种是型号结尾不带E的标准版,由于其没有以太网通讯功能,因此无法使用通讯直连方式实现主从。