我们今天能为您提供什么帮助?

ATV340变频器直流母线电压达到多少时会报故障?

问题描述:
ATV340变频器直流母线电压达到多少时会报故障?制动单元释放的电压是多少?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

ATV340在供电电源过电压(OSF)或直流母线过压(制动过速OBF)时跳闸,直流母线电压水平分别为:

供电电源过电压(OSF)的跳闸时,直流母线电压为756Vdc;

直流母线过压(制动过速OBF)的跳闸时,直流母线电压为820Vdc

制动单元释能阈值VBR默认为780VdcVBR的值可以修改 (需要先修改电网电压才可以修改此参数)。