我们今天能为您提供什么帮助?

ATV340变频器报电源过电压故障OSF的原因有哪些?

问题描述:
ATV340变频器报电源过电压故障OSF的原因有哪些?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

ATV340变频器报电源过电压故障OSF可能由以下几个原因引起:

1、变频器进线侧端子L1、L2和L3上的标准高压电位(电源电压过高)。

测量相间电压,以确认所提供的电压不超过驱动器的额定值;

2、驱动器线路电源侧的电源质量问题。

峰值或电能质量差会使变频器直流总线(PA/+和PC/-)过充。这些可能很难精确定位,因为峰值不能被标准万用表检测到。万用表的量程可以设置1.41 倍变频器输入线电压以上,如果读数较高,则表明峰值或电能质量差。