LTMR*MBD/*PBD/CBD/EBD 本体上有2个通讯接口有什么区别?
问题描述:
LTMR*MBD/*PBD/CBD/EBD 本体上有2个通讯接口是什么,有什么区别?所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统解决方法:
LTMR*MBD 为端子接线的网络接口和RJ45的网络接口,
LTMR*CBD 为端子接线的网络接口和SUD-B9 针的网络接口,
LTMR*PBD 为端子接线的网络接口和SUD-B9 针的网络接口,
LTMR*EBD 为端子接线的网络接口和2个RJ45的网络接口,
两个端口没有本质区别,同一时间只能有一个接口做通讯!
为了更好的电磁兼容性,建议选择RJ45或9针口
是否有帮助?