我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV320,ATV32的IPHR、APH、RTH、PTH、RTHI、IPH、OPRP参数的单位是什么?
问题描述:
ATV320,ATV32的IPHR、APH、RTH、PTH、RTHI、IPH、OPRP参数的单位

所属产品线:
ATV320变频器; ATV32变频器

解决方法:

通过读UNT参数(地址为3234),可以获取IPHR、APH、RTH、PTH、RTHI、IPH、OPRP参数的单位:

bit 0 + bit 1 APH的单位:0 = Wh,1 = kWh,2 = MWh
bit 2 + bit 3 RTH的单位:0 = seconds,1 = minutes,2 = hours
bit 4 + bit 5 RTH的单位:0 = seconds,1 = minutes,2 = hours
bit 6 + bit 7 RTHI的单位:0 = seconds,1 = minutes,2 = hours
bit 8 + bit 9 IPHR的单位:0 = Wh,1 = kWh,2 = MWh
bit 10 + bit 11 IPH的单位:0 = Wh,1 = kWh,2 = MWh
bit 12 OPRP的单位:0 = 0.01KWH,1 = KWH