我们今天能为您提供什么帮助?

ATV320变频器风扇模式FFM与内部风扇运行之间的关系是什么样的?

问题描述:
ATV320变频器风扇运行条件

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

默认情况下,当变频器热状态达到70%时,ATV320变频器的风扇将自动启动。

可以在Conf-Full-SEt-FFM更改风扇运行条件:

FFM=STD时,变频器热状态达70%,风扇自动启动;

当FFM=RUN时,变频器通电风扇就运行,不需要变频器启动信号;

FFM=STP时,变频器风扇一直不运行,且变频器的最大环境温度限制为40摄氏度,变频器的使用寿命也会缩短,我们不推荐这种选择。