我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
为什么ATV320,ATV32变频器嵌入式的CANopen通讯无法使用?
问题描述:
ATV320、ATV32变频器嵌入式的CANopen无法使用的原因

所属产品线:
ATV320变频器; ATV32变频器

解决方法:

对于ATV32ATV320BATV320C,嵌入式RJ45通讯口支持ModbusCANopen通讯

如果变频器插入了通讯卡(无论是什么通讯卡),自带RJ45口上的CANopen通讯信号将被禁用,且自带CANopen通讯子菜单CNO将无法显示, 只能看到通讯卡的子菜单CBD。

意味着ATV32ATV320BATV320C变频器一旦安装了选项卡,自带RJ45口上的CANopen通讯就不可用。

例如:ATV32ATV320BATV320C,添加Powerlink选项卡,则变频器自带RJ45口上CANopen通讯被禁用(只保留Modbus功能)。