我们今天能为您提供什么帮助?

如何通过Modbus通信协议读取ATV61、ATV71系列变频器的输出电流值?所读取数值的单位是什么?

问题描述:
如何通过Modbus通信协议读取ATV61,ATV71系列变频器的输出电流值?所读取数值的单位是什么?

所属产品线:
ATV71变频器; ATV61变频器

解决方法:

寄存器地址3204(十进制)中的数值为变频器的输出电流值,上位机可通过Modbus通信协议进行读取,ATV61/71系列地址3204(十进制)中数值的单位是0.1A。