我们今天能为您提供什么帮助?

ATV61,ATV71变频器模拟量输出AO1分配菜单里的PFR(电机频率),ORP(斜坡输出)两者有何区别?

问题描述:
客户来电说AO1设置为斜坡输出与给定就能保持一致,设置为电机频率与给定就对应不上,为什么?

所属产品线:
ATV71变频器; ATV61变频器

解决方法:

ORP(斜坡输出)就是斜坡后输出频率的计算值,不受电流限幅等参数的影响,OFR(电机频率)就是变频器实际输出频率,受电流限幅等参数的影响。客户现场变频器出现了电流限幅情况导致输出频率升不上去,所以给定频率与OFR对应不上。