我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV340变频器CN5和CN4端口接收的信号电压是否一致?
问题描述:
ATV340变频器CN5和CN4端口接收的信号电压介绍

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

ATV340U07N4-ATV340D22N4和ATV340U07N4E-ATV340D22N4E变频器CN5口为PTI,可以接收5V或者24V信号;CN4口为PTO,只能输出5VDC RS422差分信号。