ATV340变频器PTO-PTI端口使用5V,RS422信号时,对应的针脚定义是否一样?
问题描述:
ATV340变频器PTO-PTI端口使用5V,RS422信号时,对应的针脚定义介绍所属产品线:
ATV340变频器解决方法:
因为PTO端口输出的是5V RS422差分信号,用到的针脚是1,2,4,5,PTI端口 5V RS422信号输入用到的针脚也是1,2,4,5,所以PTO-PTI端口之间的连线建议采用安装手册上推荐的双端接地,双绞,PELV,最小导体横截面:0.14 mm² (AWG 24)及最大长度:100m (328 ft)的电缆,将PTO-PTI端口通过线缆直接相连。
是否有帮助?