我们今天能为您提供什么帮助?

ATV61、ATV71变频器模拟量输入AI1的逻辑地址5242和5232有什么区别?

问题描述:
客户问变频器通讯地址表模拟量AI1读取有2个地址5242和5232,应该读取哪一个,他们有何区别?

所属产品线:
ATV71变频器; ATV61变频器

解决方法:

逻辑地址5242是AI1物理映像,是模拟量实际值,单位0.001。假设5242读取数值为3000,AI1接收到电压模拟量为3V。

逻辑地址5232是AI1标准化映像,是把模拟量转变为0-8192的数值。AI1量程0-10V对应0-8192。

如果要读取AI1的值,推荐读取逻辑地址5242物理映像的值。