问题描述:
ATV340的AI2-和AI2+端子接入0-10V电压时该如何设置参数和接线?所属产品线:
ATV340变频器解决方法:
需要将AI2类型(AI2T)这个参数修改为电压(10U),另外需要将AI2-端子和COM端子短接起来,再将0-10V电压的0V端即基准端接入变频器的COM端子,将可变电压端即可输出0-10V电压端接入变频器的AI2+端子。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
需要将AI2类型(AI2T)这个参数修改为电压(10U),另外需要将AI2-端子和COM端子短接起来,再将0-10V电压的0V端即基准端接入变频器的COM端子,将可变电压端即可输出0-10V电压端接入变频器的AI2+端子。
是否有帮助?