我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV61、ATV71变频器走modbus通讯时,简易面板左下方的MOD指示灯闪烁和常亮分别指示变频器处于什么状态?
问题描述:
ATV61、ATV71变频器走modbus通讯时,简易面板左下方的MOD指示灯闪烁和常亮分别指示变频器处于什么状态?

所属产品线:
ATV71变频器; ATV61变频器

解决方法:

MOD指示灯闪烁和常亮都表示Modbus网络上正在传输帧,简单来说就是正在进行数据写入或者读取。

MOD指示灯闪烁的频率和Modbus主站发送读写请求时间间隔有关。时间间隔越长,闪烁间隔时间越长;时间间隔越短;闪烁间隔时间越短。假设时间间隔设置为1000ms,MOD灯会每隔1秒左右闪烁一次;时间间隔设置为100ms,闪烁间隔时间只有0.1秒左右;此时灯也在闪烁,只是闪烁间隔太短,我们肉眼看起来灯就是常亮的。

所以说MOD灯常亮情况下说明Modbus时间间隔设置较短,灯闪烁太快,我们看起来就像是灯常亮。MOD灯闪烁说明时间间隔设置时间设置较长,灯闪烁没有那么快,我们能够看见闪烁状态。

MOD灯位置: