我们今天能为您提供什么帮助?

ATV320变频器在使用安全功能时,对变频器驱动的电机有何要求?

问题描述:
ATV320变频器在使用安全功能时,不是所有的电机都能使用安全功能

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

ATV320变频器上的安全功能 SLS、SS1 、SMS和GDL(短延时)仅适用于采用开环控制的异步电机,同步电机不能使用;安全功能 STO 和 GDL (长延时)可用于同步和异步电机。