我们今天能为您提供什么帮助?

ATV71变频器通讯控制时,为什么在发生故障的时候给控制字发16#0080不能复位?

问题描述:
ATV71变频器通讯控制时,为什么在发生故障的时候给控制字发16#0080但是变频器状态没有变化?

所属产品线:
ATV71变频器

解决方法:

如果给控制字发16#0080然后通讯断掉,在通讯恢复后必须给控制字写入一个其他的值如16#0000(这个值必须要把bit7改变,也就是复位的这一位),再发16#0080才能复位。

这种情况下在通讯恢复后直接给控制字发16#0080是不能复位的。