问题描述:
ATV71变频器反转定义为LI2时,命令通道切换后反转是否会被切换到其他通道?所属产品线:
ATV71变频器解决方法:
ATV71变频器组合方式使用I/O模式时,反转定义为LI2时,命令通道切换对正转有效对反转无效。即使命令通道切换为非端子控制,LI2依然控制端子的反转。
如果想让命令通道切换时反转控制从LI2切换到其他通道,可以将反转设置为CD01。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
ATV71变频器组合方式使用I/O模式时,反转定义为LI2时,命令通道切换对正转有效对反转无效。即使命令通道切换为非端子控制,LI2依然控制端子的反转。
如果想让命令通道切换时反转控制从LI2切换到其他通道,可以将反转设置为CD01。
是否有帮助?