我们今天能为您提供什么帮助?

ATV340变频器制动单元释放阈值VBR参数不能修改是什么原因?

问题描述:
ATV340出厂参数在RDY状态下,制动单元释能阈值Vbr 不能修改?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

默认出厂参数 变频器的默认输入电压是480V

电源电压的值与制动单元释能阈值VBR 参数设置的范围详见下表:

电源电压设置值

制动单元释能阈值最小值

制动单元释能阈值最大值

480V

780V

780V

460V

772V

780V

440V

753V

780V

400V

716V

780V

380V

698V

780V