我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV310L变频器对使用环境有什么要求?
问题描述:
ATV310L变频器对使用环境有什么要求?

所属产品线:
ATV310L变频器

解决方法:

ATV310L对环境的具体要求如下:

(1)工作环境温度:-10-+55℃。-10-+45℃不降容,+45-+55℃降容使用, 开关频率范围将根据变频器的内部温度进行调整。降容曲线如下图所示:

(2)最高的工作海拔高度是3000m,1000m及以下不降容,1000m以上,每升高100 m,电流降容1%;

(3)耐受恶劣环境:化学等级 3C3,符合 IEC/EN 60721 标准;机械等级 3S2,符合 IEC/EN 60721 标准;注意:钥匙开关除外。

(4)相对湿度:无滴水、无冷凝:5...95%,符合 IEC 60068-2-3;

(5)污染等级:2,符合 IEC/EN 61800-5-1;