我们今天能为您提供什么帮助?

ATV310变频器报F026故障是什么原因?

问题描述:
ATV310变频器F026故障并未在编程手册列出

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

ATV310变频器F026故障并未在编程手册列出,实际这个故障是人为定义的故障。F026完整名称是PI反馈管理故障。

当变频泵以最高速度(高于512.2 – 59.24)运行的同时,PI 反馈低于监视阈值59.22 – 2%,则将启动延时 59.23。如果在此延时结束 时,PI 反馈的值仍低于监视阈值59.22 + 3%,则变频器将根据参数59.25 的定义切换到相应的处理。

- 59.25 = 00:

变频器忽略掉此故障检测。

- 59.25 = 01:

变频器将执行自由停车并显示故障代码F026。

- 59.25 = 04:

变频器将以固定频率59.26 运行并将显示出故障代码--12。