ATV310L变频器制动电阻如何接线?投入制动电阻需要设置哪个参数?
问题描述:
ATV310L变频器制动电阻如何接线?投入制动电阻需要设置哪个参数?所属产品线:
ATV310L变频器解决方法:
ATV310L分布式变频器制动电阻接线要先将变频器中间盖板拆掉,如下图红色部分所示:

再将订购的VW3L7000 PA/PB盖选件套上制动电阻电缆紧固后如下图所示,用螺丝刀将制动电阻的电缆接到变频器上的PA和PB端子上,紧固盖板四个角落螺钉即可。

制动电阻参数设置:
CONF(配置模式)-FULL(完整菜单)-500-(功能菜单)-501-(斜坡菜单)-501.6(减速时间自适应) -00(未激活)
是否有帮助?