GV2APN0*与GV3APN0*的组件可以互换使用吗?
问题描述:
GV2APN0*与GV3APN0*的组件可以互换使用吗?所属产品线:
进口TeSys Deca GV3电动机断路器; 国产TeSys Deca GV2电动机断路器; 进口TeSys Deca GV2电动机断路器解决方法:
GV2APN0*是GV2断路器外部操作手柄,拆分图如下:

图一 图二
GV3APN0*是GV3断路器外部操作手柄,拆分图如下:

图三 图四
由以上组装图可以看出,图一与图三的组件共同的型号有GVAPB54或GVAPR54、GVAPA1,红色框图显示的组件不一样,这个组件不可以互换使用;图二与图四的组件共同的型号有GVAPR65、GVAPA1,红色框图显示的组件不一样,这个组件不可以互换使用。
是否有帮助?