我们今天能为您提供什么帮助?

GV2AP01和GV2AP02停产用GV2APN01和GV2APN02替代后有什么区别?

问题描述:
GV2AP02与GV2APN02的区别

所属产品线:
国产TeSys Deca GV2电动机断路器; 进口TeSys Deca GV2电动机断路器

解决方法:

GV2AP01和GV2AP02已停产,分别用GV2APN01和GV2APN02替代。替代后,两者外形尺寸和安装尺寸都有区别,详见下图: