我们今天能为您提供什么帮助?

ATV340在SoMove中配置IO逻辑地址,为何提示No matched parameter was found?

问题描述:
ATV340系列以E结尾的变频器,做ModbusTCP/IP通讯,在Somove软件配置IO文件逻辑地址8505(十进制),为何配置失败,提示“ No matched parameter was found ”?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

ATV340系列以 E结尾的变频器,在SoMove软件的参数列表--通信--端口--Modbus TCP/以太网IP—协议和变频器配置文件变频器IO配置文件---输入(变频器到控制器)地址表中配图形终端转矩给定地址8505(十进制),配置失败,并提示“ No matched parameter was found ”,见下图红色框图2

正确的操作是:

在下图红色框图1,点下拉框,从“所有”改成“Logical Address”,点击红色框2打√:

点查找图标,地址8505(十进制)出现在地址列表框中,选中点右下角“确认”,配置成功: