我们今天能为您提供什么帮助?

Tesys T控制器接线端子上的C为共用公共端,在扩展模块LTMEV40BD上的C7,C8,C9及C10端子是否也为共用公共端?

问题描述:
Tesys T控制器扩展模块接线端子公共端介绍

所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统

解决方法:

在扩展模块LTM EV40BD上的C7C8C9C10端子不是共用公共端,它们分别是独立的:I.7和C7;I.8和C8;I.9和C9以及I.10和C10分别是独立的触点。