我们今天能为您提供什么帮助?

GV2断路器和LC1D096..D386环形端子接触器可不可以用GV2AF3插接在一起?

问题描述:
GV2AF3能用于GV2和LC1D096这样的环形端子接触器吗?

所属产品线:
国产TeSys Deca接触器; 进口TeSys Deca接触器; 国产TeSys Deca GV2电动机断路器; 进口TeSys Deca GV2电动机断路器

解决方法:

GV2AF3可以用于连接GV2断路器和LC1D096..D386环形端子接触器。