如何用ATV320快速替换原SoMachine应用程序上的CANopen设备ATV32 ?
问题描述:
原ATV32通过CANopen控制,如何用新的ATV320系列进行快速替换?所属产品线:
ATV320变频器; ATV32变频器; EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)解决方法:
在SoMachine应用程序的设备树中,打开“CANopen远程设备”,并勾选“启用专家设置”复选框。然后在底部“重新启动时检查”一栏中,取消“检查产品号”复选框,即禁用产品号检查。
是否有帮助?