我们今天能为您提供什么帮助?

接触器在Uc电压下的允许工作温度范围,这里的Uc是指什么?波动范围是多大?

问题描述:
接触器在Uc电压下的允许工作温度范围,这里的Uc是指什么?波动范围是多大?

所属产品线:
国产TeSys Deca接触器; 进口TeSys Deca接触器; 进口TeSys F接触器

解决方法:

接触器用于在 Uc 下工作下的温度范围比常规的工作温度范围要宽广些,这里的在 Uc 下工作,是指接触器的线圈供电电压要十分稳定,其波动范围为Uc~1.**Uc。1.**Uc为控制电压额限值的上限(不同型号接触器的控制电压额定值的上限不同,具体参考对应产品样本)。