ATV71变频器当AI2为4-20mA频率给定时,如果该信号丢失,变频器会报故障“AI2 4-20mA 信号损失”吗?
问题描述:
ATV71变频器,当设置AI2为4-20mA频率给定时,如果该信号丢失,变频器会报故障“AI2 4-20mA 信号损失”吗?所属产品线:
ATV71变频器解决方法:
ATV71系列变频器,当设置AI2为4-20mA频率给定时,参数[AI2 4-20mA 损失 ]默认为“忽略报警”,若该信号丢失时变频器不会报警,当把[AI2 4-20mA损失]设置为[自由停车],该信号丢失时变频器会报故障“4-20mA 信号损失”
设置方法:
用变频器中文图形终端设置:在菜单[1.8故障管理 ]找[AI2 4-20mA 损失 ]设[自由停车 ]
用变频器集成终端设置:在[FLt ]-进入[LFL ]-找[LFL2 ] 设[YES ]
是否有帮助?