我们今天能为您提供什么帮助?

SoMachine Basic中,PLC串口作为从站时,如何在程序中修改串口的从站地址?

问题描述:
SoMachine Basic中,PLC串口作为从站时,如何在程序中修改串口的从站地址?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

一般PLC端口的从站地址是直接在软件中组态一个固定值,如果碰到程序开发时不确定PLC端口地址到底是多少的时候,可以通过修改系统字的方式,到现场后通过触摸屏再去修改PLC端口地址,具体做法如下:
通过修改系统位 %S101 设置为 1 ,启动更改 SL1 或 SL2 的 Modbus 地址。
SL1 的地址为系统字 %SW101。
SL2 的地址为系统字 %SW102。
注意: 将新地址写入 %SW101 或 %SW102 之后,系统会立即应用更新。