我们今天能为您提供什么帮助?

SoMachine Basic平台PLC做Modbus RTU从站或Modbus TCP服务器,为何有些%mw寄存器无法读写?

问题描述:
SoMachine Basic平台PLC做Modbus RTU从站寄存器读写问题

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

SoMachine  Basic需要读写的寄存器需要先开辟地址,否则无法读写。

例如,下图中只开辟了%mw0-%mw50共51个寄存器,那么%mw51之后的寄存器是无法在modbus通讯中进行读写的。

可将分配方式改为自动并在程序第一段中开辟需要使用的地址,例如:

此时%mw4000及以下的地址均开辟成功,可以通过modbus通讯进行读写操作:

%m存储位的开辟方式和上述方式相同。