我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV61、ATV71变频器能不能一台变频器连接两台VW3A1101中文面板一起使用?
问题描述:
ATV71变频器本体插接一个中文面板,柜门上安装中文面板,柜门面板接到变频器下端modbus端口,两块面板能不能一起使用?

所属产品线:
ATV71变频器; ATV61变频器

解决方法:

不能。变频器ATV61/71在已经连接上一台中文面板后,再连接其他的中文面板。面板会显示警告已连接另一个控制面板,不可以同时使用两个控制面板。

面板显示如下: