我们今天能为您提供什么帮助?

Video:ATV930变频器的端子分布及功能讲解

问题描述:
ATV930变频器的端子分布及功能是怎样的?

所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

本视频介绍ATV930变频器端子功能。介绍了ATV930变频器动力端子定义和作用,其中包括电源端子、直流母线端子、输出端子;介绍了控制端子定义和作用,其中包括模拟量输入和输出的电源端子、继电器输出端子、安全功能输入端子、可编程逻辑输入端子、可编程逻辑输出端子、模拟量输入端子、模拟量输出端子、通讯RJ45端口。