我们今天能为您提供什么帮助?

Video:ATV930变频器预设速度(多段速)设置

问题描述:
如何使用ATV930变频器的预设速度(多段速)功能?

所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

本视频介绍了ATV930变频器预设速度功能。首先说明了预设速度的数量与所需的数字输入个数的关系,然后分别用1个和3个数字输入、分别演示了2个和8个预设速度的设置方法。进入“预设速度”子菜单,“2预设频率分配”设置为DI3,“4个预设频率分配”设置为DI4,“8个预设频率分配”设置为DI5,菜单中接下来我们可以看到“预设速度2”到“预设速度8”的默认值,可以根据需要修改为所需频率。并解释了数字输入不同状态组合所对应的速度值。