我们今天能为您提供什么帮助?

HVX12-24kV有哪些基本的机械联锁?机械联锁的功能是什么?如何操作?

问题描述:
HVX12-24kV有哪些基本的机械联锁?机械联锁的功能是什么?如何操作?

所属产品线:
HVX

解决方法:

联锁

联锁功能

联锁的操作方法

断路器手车和接地开关之间

接地开关处在“合”位置时,手车无法摇进

手车操作手柄插入后,顺时针转动1/2圈后无法继续转动

手车离开试验位置时,接地开关无法合闸

接地开关操作孔不能开启,接地开关操作手柄无法操作

请勿强行合闸

断路器手车和断路器操作状态之间

断路器合闸时手车无法摇进摇出

手车操作手柄插入后,顺/逆时针转动1/2圈后无法继续转动

断路器不能合闸除非手车完全在试验位置或者工作位置

断路器无法手动或电动合闸