NSX断路器“3P2D、3P3D、4P4D、4P3D、4P3D+N/2、4P4D+OSN”等表示何意?
问题描述:
NSX断路器“3P2D、3P3D、4P4D、4P3D、4P3D+N/2、4P4D+OSN”等表示何意?所属产品线:
Compact NSX解决方法:
3P、4P表示3极、4极断路器,D表示具备脱扣单元的保护。具体含义如下:
3P2D---3极断路器,其中2相具备保护;
3P3D---3极断路器,且3相都具备保护;
4P4D---4极断路器,且4极都具备保护(相与中性线具备相同的保护阈值);
4P3D---4极断路器,其中3相具备保护,中性线无保护;
4P3D+N/2---4极断路器,其中3相具备保护,中性线半保护,保护动作值为0.5Ir;
4P4D+OSN---4极断路器,其中3相具备保护,中性线过保护,此时需将断路器各相保护电流最大设置为Ir=0.63In,以实现最大的中性线保护设定值为1.6Ir。
注:1.3P2D比较特殊,该型号产品中间一相是空的,没有触头没有接线端子,无法接线。外形尺寸为3P的,但实际使用只能作为2P产品使用。
2.OSN保护应用于Micrologic 5、6脱扣单元,可参见Micrologic 5、6脱扣单元-用户手册。
是否有帮助?